结果:找到"机械设计 工业设计 五金 阀门",相关内容1000条
  • 阀门铭牌编号意义,一文读懂!
  • 阀门型号的七个部分阀门型号由阀门类型、驱动方式、连接形式、结构形式、密封面或衬里材料、压力、阀体材料七部分组成,如图1所示。举例如球阀Q347F-16C其中每个编号含义:1、Q类型球阀2、3驱动方式:涡轮3、4连接形式:法兰4、7结构形式:固定球直通5、F密封材料:氟塑料6、16公称压力:1.6MPa7、C阀体材料:碳钢。一、阀门类型:阀门典型类型代号用汉语拼音字母表示,按表1的规定。当阀门又同时具有其他功能作用或带有其他结构时,在阀门类型代号前再加注一个汉语拼音字母,典型功能代号按表2的规定。二、驱动方式:驱动方式代号用阿1拉1伯数字表示,按表3的规定。注:安全阀、减压阀无驱动方式代号,手...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-17 09:39:00
  • 减少应力集中的一些设计
  • 在许多结构和机械中,有时候缺口(应力集中)是不可避免的,而缺口效应一直是疲劳研究的关键问题(如果是静强度你就不用担心了)。不当的设计会使得部件提前发生失效,那常见的降低应力集中效应的设计有哪些呢?今天我们放一些图片给大家看看,收藏起来或许你能用得上。以下图片就不用再详细介绍了,相信大家看图就能明白。其中左侧的都是一些较差的设计,右侧的是对应的改善设计。关注我们始于PCB,不止于PCB。嘉立创致力于提供电子/机械领域全产业链一站式服务。请关注嘉立创旗下cnc、钣金、复模加工业务:
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 应力 抗疲劳 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-16 15:07:00
  • 初入职场的机械工程师到底该学哪个机械设计软件呢?
  • 首先最基本的,手工机械制图是基本功任何的设计都是基于你的思维的创造,软件只是工具,真正主导是你的思维,而手绘制图正式锻炼你思维、空间想象力以及创造力最好的方法。机械设计最重要的是知识和经验,所谓的三维软件什么的都只是工具。你要清楚自己的定位,是机械设计工程师而不是绘图员。在工具选择的角度来讲的话,Solidworks最容易入门,比较适合机械零件设计,钣金的话Proe比较好,模具选UG。CATIA广泛应用于航空、汽车行业,这个软件的曲面功能强大,别的三维一般只做到G1、G2,但CATIA却可轻易做到G3、G4。SOLIDWORKS这个软件常用于机械装备、非标设备、机器人等行业,特点是广泛应用于...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 软件 软件 程师 程师 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-16 14:39:00
  • 钣金设计20年设计经验总结,实打实的干货,不看就亏大了!
  • 一、明确标识毛边方向钣金在下料及冲孔时会有R角及毛边的产生。尤其在量产一个阶段模具有所磨损之后,毛边会更为严重,甚至会割伤手指头。因此在出图制作模具时,就必须依功能,明确标示出毛边方向。二、孔间距及散热孔设计1、两个相邻的孔,孔边到另一孔边的最短距离,最好不得小于料厚的1.5倍,否则母模容易崩裂而使生产线断线。断线、修模等都是造成本增加获利降低的元凶。若情非得已一定要小于料厚的1.5倍,则必须运用跳格方式。2、模具制作上以圆孔最坚固好制造维修,唯开孔率较低。3、以正方形孔开孔率最高,但因是90度角,角边容易磨损崩塌,造成要修模而停线。而六角形的Honeycomb其大于90度的120度角比正方...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 钣 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-16 14:12:00
  • 钣金产品设计及工艺设计
  • 在钣金产品设计及工艺设计中,钣金是一种针对金属薄板的一种综合冷加工工艺,广泛应用于机械设备的研发制造,涉及产品众多。包括自助终端、机柜、机箱、机房、配电柜、CNC机床等。对于钣金产品设计而言,设计师能否在设计中熟练运用钣金工艺,直接关系到产品生产制造的难易程度乃至成败。钣金工艺是一个复杂的过程,涉及多方面的内容,包括钣金构建方式、钣金冲孔及切口的设计、凹槽及冲孔、造型的印贴、模具和冲孔、折弯等。钣金材质能否科学合理地运用于产品的生产制造,钣金工艺的熟练程度起到很大的作用。钣金工艺熟练度越高,越容易实现产品的生产制造。在钣金产品设计中,设计师需要对产品的材质及其所适用的处理工艺进行深入的了解,...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 艺 产品 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-15 11:19:00
  • 螺栓连接设计时,到底要不要再加垫圈?
  • 在机械设备中,我们经常会看到:有些螺栓连接会用到垫圈,有些螺栓连接确没有用垫圈,有些螺栓连接用的是平垫圈,有些用的是弹簧垫圈,有些用的是弹簧垫圈再加平垫圈。那么,我们在做设计时到底要不要用垫圈呢?好纠结啊!你有没有同样纠结过?螺栓连接--无垫圈:螺栓联接--用平垫圈:螺柱联接--弹簧垫圈防松:垫圈到底起到什么作用呢?01平垫圈在螺栓需要经常拆卸的场合,为了保护被连接件的表面不被划伤,一般需要在螺母或螺栓头位置放置平垫圈,这样就可以防止被连接件表面不被划伤了,特别对于采用精密机加工的表面。在一些摩擦系数要求比较精准的连接处,又没有对摩擦系数进行单独的试验要求,比如风电螺栓连接中,一般采购螺栓、...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 螺栓 垫圈 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-10 15:02:00
  • 钣金厂丝印设计注意事项
  • 1)面板丝印字体的颜色丝印颜色应选择规定的几种颜色,同一零件上,要尽量减少丝印的颜色,而且丝印颜色尽量统一。2)丝印距障碍物的最小距离当丝印字符周围有其它突起物时,突起物的高度不得大于1mm,否则丝印字符与突起物之间要保留一定的距离。要求丝印字符与障碍物的距离一般大于20mm,可用普通的丝印框完成丝印,当空间位置限制,可以采用较小的铝合金丝印框,丝印字符与障碍物的距离至少大于12mm,这种情况丝印稍微困难,只有结构特别需要时,才按照这个尺寸设计,如图。当上述要求不能满足时,使用不干胶标。3)避免在光亮的表面设计丝印避免在光亮的表面(如电镀装饰铬、光亮镍、光亮阳极氧化和导电氧化层)设计丝印,在...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 丝印 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-08 09:47:00
  • “小白”入行指南:你离成为一名优秀的机械设计师还有多远?
  • 优化设计需要综合地考虑许多要求,一般有:最好工作性能、最低的制造成本、最小尺寸和重量、使用中最可靠性、最低消耗和最少环境污染。那么,如何成为一名优秀的机械设计师?应该储备哪些知识?“小白”入行指南:你离成为一名优秀的机械设计师还有多远?一、如何成为一名优秀的机械设计师?1、熟练翻阅机械设计手册对于标准件以及常用件的一些技术特征要了熟于心。比如要清楚各类轴承,带传动,链传动,齿轮传动,丝杠传动,蜗轮蜗杆等的使用场合,使用方式,以及相关的技术特征。对于具体应用时的选型计算则可对照设计手册的图表和公式进行具体确定。2、知道N家常用件供应商并熟练翻阅其产品样本现在机械设计趋向于模块化,对于机械设备制...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 师 小白 CNC 钣 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-05 09:59:00
  • 机械设计制图口诀,建议收藏
  • 机械设计制图口诀一、三视图的位置关系的口诀:正面画出主视图,俯视图就画在它下边。右边画着左视图,三个视图位置不能变。二、三视图的投影关系的口诀:主视俯视长对正,主视左视高平齐;俯视左视宽相等,三个视图相联系。平面平行投影面,整个投影原形现;平面垂直投影面,投影结果变成线;平面倾斜投影面,形状大小有改变。三、视图的线框与物体表面的关系口诀:物体表面图上见,每个线框都是面。线框表示什么面?三图配合来分辨。主视绘出长高面,俯视画出长与宽。左边显示宽和高,它们各自有关连。四、线与投影的关系口诀:直线平行投影面,它的长短不会变,直线倾斜投影面,它的长度有改变,倾斜角度越大线越短,直线垂直投影面一条直线...
  • 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-03-19 10:34:00
  • 机械设计入门诀窍,这15条诀窍一定记着!
  • 有些话虽然是老生常谈,但俗话说:温故而知新。。。学机械,结构设计,要经历过多少错误,走过多少弯路,不断从中总结经验,才能按照客户的要求设计出满意的产品,甚至成为这一行的大师。是的,经验对于我们个人的设计之路是一笔宝贵的财富,不管是自己的经验,还是别人的经验,都不可忽视。1.拜模仿为师,从模仿中学习,不断提高通常的设计,80-90%都是对已有的技术进行模仿、综合后搞出来的。充分利用他人的经验和过去的经验,使之为自己服务,不断进步。2.对设计要迷恋不舍设计人员要有美学观,安稳观,能区分产品美与不美,安定与不安定。其次设计人员要为用户设身处地着想,站在用户立场上体验。信心来自对设计的迷恋,像迷恋情...
  • 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-03-01 16:30:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: